结果:找到"立创EDA 客户端 下载",相关内容1000条
  • 立创EDA专业版界面模糊
  • 立创EDA专业版界面好模糊软件所显示的界面全都模糊的,动一下变清晰,过几秒又变模糊了,跪求解决办法。
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: EDA 界面 模糊不清 发帖人:得闲再改名 发帖时间:2023-08-07 22:38:00
  • 立创EDA专业版windows客户端打不开
  • 系统win10专业版21H2,之前电脑好好的,一段时间没打开电脑立创EDA客户端专业版就打不开了,双击桌面快捷方式之后鼠标会转圈,但什么都没发生。打开任务管理器发现后台多了三个立创EDA(专业版)的进程,但前台就什么都没有。重新安装、安装到C盘、用管理员安装、用管理员打开、兼容模式win8都试过了都不好用。救救,谢谢。
  • 所属专栏: 使用教程 标签: EDA 发帖人:HBM2memory 发帖时间:2023-03-26 00:39:00
  • 立创EDA客户端标准版功能反馈
  • 在绘制PCB图纸时,经常会碰到需要根据某一个特定的点移动某个零件的情况。AD软件在处理这个情况的时候,会先选择要移动的零件,然后再选择参考点之后在选择要移动到的最终位置的参考点。而立创EDA没有这个功能,感觉挺不方便的。后续的更新中是否可以增加。
  • 所属专栏: 咨询答疑 标签: EDA 发帖人:jonas 发帖时间:2021-11-29 10:27:00
  • 立创EDA客户端可以使用专业版吗?
  • 如题,就是想问如何能将立创客户端的标准版转成专业版。因为个人感觉就是用网页画PCB的时候有些用客户端软件的习惯老是带不过来,而且立创也已经提供了客户端了,为啥就不能吧标准版转成专业版呢?要是也有我没发现那请大大们告诉我要怎么弄,我是真没找到。而且我们公司可以接受使用离线的网络编辑器,但是不能接受把公司的项目上传到别的服务器去,像这种情况其实也该考虑吧。。。。
  • 所属专栏: 使用教程 标签: EDA 专业版 发帖人:我最爱做设计 发帖时间:2021-08-19 18:39:00
  • deepinv20无法运行lceda桌面客户端
  • 本来使用的deepinv15.1,使用立创EDA正常,前两天升级了deepinv20,立创桌面客户端desktop打开没反应,直接控制台运行/opt/lceda/lceda显示段错误,只能在chrome里面编辑了,是我电脑配置问题?还是桌面客户端适配问题?lddlceda没有依赖项缺失。
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 桌面 发帖人:左手大爷 发帖时间:2020-04-27 21:24:00
  • 【教程】基于浏览器创建一个自己的立创EDA客户端
  • 有朋友不习惯我们新版本的客户端,希望用旧版,这里有个方法可以创建自己的客户端。谷歌浏览器:1,最新安装谷歌浏览器。https://pc.qq.com/detail/1/detail_2661.html2,运行并打开编辑器地址。标准版:https://lceda.cn/editor或者专业版:https://pro.lceda.cn/editor3,在:地址栏点击“将此站点做为应用安装”小图标。点击打开即可安装成功。或者在:设置-更多工具-创建快捷方式-在窗口中打开。会打开新的窗口,效果和客户端一致。并且在桌面有快捷方式打开。微软新ChromiumEdge浏览器:1)安装最新版浏览器。http...
  • 所属专栏: 使用教程 标签: EDA 发帖人:立创EDA罗工 发帖时间:2019-10-12 11:37:00
  • EasyEDA/LCEDA桌面客户端正式发布
  • 国内知名的电路设计软件EasyEDA正式推出桌面客户端下载,运行比网页版更流畅。安装包不到60M,比其他EDA上GB的大小,轻量不少。目前提供Windows版,Linux版和MacOS版正在开发中。国内版下载地址:https://lceda.cn/page/download
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: LCEDA EasyEDA 发帖人:立创EDA罗工 发帖时间:2017-08-10 15:47:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: